请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VH-Q1
我有摄像头、串行器和解串器、我将尝试在 CSI-RX 上捕获视频。
要在中启用器件、我需要按什么顺序? 如果订单不正确、可能会出现哪些问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TDA4VH-Q1
我有摄像头、串行器和解串器、我将尝试在 CSI-RX 上捕获视频。
要在中启用器件、我需要按什么顺序? 如果订单不正确、可能会出现哪些问题?
为了正确启动流、需要在启用串行器、解串器和传感器输出之前初始化 CSI-RX 模块。
PDK csirx_capture_test 中的顺序为:
CSI-RX 流不需要在外部元件之前启动。 如果 CSI-RX 流未启动、则将丢弃帧、直到流处于活动状态。 但是、确实需要在启用外部元件输出之前初始化 CSI-RX。
dphy 必须在所有其他内容之前初始化。 这是在 TI SDK 中初始化 CSI-RX 时完成的。
假设您可以在 CSI-RX 之前初始化外部元件、但如果您不小心、可以在 CSI-RX 和 dphy 初始化之前启用外部元件发送噪声/图像。 这会导致不可预测的错误(CRC 错误、ECC 错误等)。
此致、
Jared