This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:有关 DSP 的一些问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656494/tda4aen-q1-few-question-about-dsp

器件型号: TDA4AEN-Q1
主题中讨论的其他部件: FFTLIB

尊敬的专家:

这里有关于 TDA4 DSP 的一些问题、我不熟悉该问题、因此转发客户的问题并在此处发帖、需要您的评论。

Q1:在下面的 CCS 编译器文件夹中、
C:\ti\ccs2040\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c7000_5.0.1.LTS\host_emulation\include\c7524-MMA2_256、我们观察到一个名为 c6x_migration.h 的头文件、类似于将 C6x API 转换为 C7x API 的中间层。 这似乎意味着支持 C6x 到 C7x 的迁移。
如果我们使用 C6x 库开发应用、是否可以在应用发生任何更改的情况下使用 C7x 库迁移该应用?

问题 2:C7x FFTLIB 是否支持基数–3、混合基数或所需的非二次幂多普勒 FFT 大小?

问题 3:C7x FFTLIB 是否支持复杂到复杂的 FFTLIB twiddle 因子生成选项?

 

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    [报价 userid=“533255“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656494/tda4aen-q1-few-question-about-dsp

    Q1:在下面的 CCS 编译器文件夹中、
    C:\ti\ccs2040\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c7000_5.0.1.LTS\host_emulation\include\c7524-MMA2_256、我们观察到一个名为 c6x_migration.h 的头文件、类似于将 C6x API 转换为 C7x API 的中间层。 这似乎意味着支持 C6x 到 C7x 的迁移。
    如果我们使用 C6x 库开发应用、是否可以在应用发生任何更改的情况下使用 C7x 库迁移该应用?

    [/报价]

    如果您打算将 C66x 代码迁移到 C7x、请按照常见问题解答中概述的步骤操作。
    Q2:C7x FFTLIB 是否支持基数–3、混合基数或所需的非幂双普勒 FFT 大小?

    编号  

    Radix-3 ->否

    非二次幂->不

    mix-rdix ->仅具有 2 的幂

    Q3:C7x FFTLIB 是否支持复数到复数 FFTLIB twiddle 因子生成选项?

    是的。 此处提供了与 FFT 相关的所有详细信息;请查看。  如何使用 FFTLIB? 

    例如: ffTLib_fft1d_i16sc_c16sc_o16sc

    此致、

    Betsy Varughese.