This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:启动阶段的硬件操作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655623/am62p-hardware-operation-during-boot-up-stage

部件号: AM62P

您好 TI 专家、

图 5-3 所示的启动流程:

image.png

硬件操作为什么不包含任何 M4 内核?  

众所周知、M4 内核将在 R5 之前启动。

提前感谢!

B.R.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim Wang:

    我让 Borislav(AM62P 初始化主题所有者)今天不在办公室、他将在明天恢复工作时回复您。

    感谢您的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    M4 不在硬件中的关键原因是因为 M4F 内核是 SMS(安全管理子系统)的一部分、SMS 是一个独立的自包含安全域。 它不属于通用硬件初始化流程。

    M4F_core0 位于 SMS 子系统中、该子系统有自己的专用 ROM、电源域、防火墙和复位控制。 它在架构上与主 SoC 硬件初始化(时钟,DDR,互连)隔离。 硬件初始化步骤描述了主电源域中发生的情况 — SMS/M4F 独立运行。

    此致、

    Borislav Lazarkov