This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 CCS 上进行双核调试

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655889/ccstudio-dual-core-debug-on-ccs

部件号: CCSTUDIO

您好:  

我有一个 MMWAVEBOOST 和 AWR 6843 EVM 电路板、我想同时调试 MCU 和 DSP、我应该如何配置 launch.json 和 ccxml 文件?  

是否有任何文档或演示来指导此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您向我们提出有关调试的问题。 有关 launch.json 和 ccxml 文件的一般信息、我建议查看 CCS 用户指南的第 8.2.2 节和第 8.2.1 节。 如果您熟悉 VSCode 的启动配置、CCS 启动配置的功能与 CCS 用户指南中注释的一些注意事项类似。 目标配置文件定义了您正在使用的平台的调试结构。

    有关在雷达器件上使用 CCS 进行调试的信息调试、我建议 从 Radar Toolbox 中查看 Debugging with CCS20。

    希望这对您有所帮助、但如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kristien