This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 是否将在不使用 Rosetta 的情况下在 Apple 芯片上运行?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655979/ccstudio-is-ccs-going-to-run-on-apple-silicon-without-depending-on-rosetta

部件号: CCSTUDIO

我在启动 Code Compser Studio 时收到了 Apple 的这一通知。

Rosetta 使 Mac 与 Apple 芯片配合使用、能够运行基于 Intel 的应用程序。 对 Rosetta 的支持将在 macOS 的未来版本中结束,因此请与该应用程序的开发人员联系以获取更新版本。

虽然 CCS 目前在我的 Apple M3 Pro 笔记本电脑上工作正常,因为 Tahoe 26.5 包含 Rosetta,但在 Apple 的下一个操作系统版本中可能无法运行。 我们可以期待不依赖于 Rosetta 的新版本的 CCS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可以期待不依赖 Rosetta 的新版本 CCS 吗?

    是的。 这方面的工作已经在进行中。 一个版本将在年底前提供,如果不是更早的话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!!!