This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:无法在多通道应用程序中转储调试映像

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656628/j784s4xevm-unable-to-dump-debug-images-in-multicam-application

器件型号: J784S4XEVM

尊敬的团队:

我正在运行多个应用程序,并试图保存原始和 viss 图像,但不能转储帧.

我修改了 app_multi_cam.cfg 值  

#启用写入最终输出 0 — 禁用, 1 — 启用
EN_OUT_IMG_WRITE 1

#启用写入 csix 输出 0 — 禁用,1 — 启用
EN_OUT_CAPTURE_WRITE 1

#启用写入 viss 输出 0-禁用,1-启用
EN_OUT_VISS_WRITE 1
 
 
但输出路径显示   
 
#写入已处理帧的路径
output_file_path /opt/vision_apps/app_cam_out
 
 
正确吗??
在转储原始帧和 viss 帧时需要帮助
 
谢谢、
达尔尚 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    您可能必须先手动创建 (mkdir) 输出文件夹。

    我记得在之前的 tiovx 更新后、多摄像头应用中存在转储图像的一些问题。
    只能支持部分组合。
    因此、您可能必须尝试单独(而不是一起)打开每个标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“634043“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656628/j784s4xevm-unable-to-dump-debug-images-in-multicam-application
    #启用写入最终输出 0 — 禁用, 1 — 启用
    EN_OUT_IMG_WRITE 1
    [/报价]

    我认为这是不必要的。
    您可以将其保持为 0。

    [引述 userid=“634043“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656628/j784s4xevm-unable-to-dump-debug-images-in-multicam-application
    #启用写入 csix 输出 0 — 禁用,1 — 启用
    EN_OUT_CAPTURE_WRITE 1
    [/报价]

    这用于传感器原始图像。

    [引述 userid=“634043“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656628/j784s4xevm-unable-to-dump-debug-images-in-multicam-application
    #启用写入 viss 输出 0-禁用,1-启用
    EN_OUT_VISS_WRITE 1
    [/报价]

    这用于 VISS 输出 YUV 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    我使用 mkdir 创建了目录。

    现在我可以在 单独启用 en_out_img_write 1 时转储多个通道的原始图像,但当我 单独启用 en_out_viss_write 1 时, fps 就会变为零,当按“s“保存帧时,应用程序就会崩溃。  

    您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢、

    达尔尚 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    现在、当我 单独启用 en_out_img_write 1 时、我能够从多个通道转储原始图像

    是的、这应该会起作用。

    但当我 单独启用 en_out_viss_write 1 时、fps 就会变为零

    这似乎是我记得的 mutli-cam 应用程序.

    我通常使用单摄像头应用程序捕捉/转储原始图像和 YUV 图像。

    [引述 userid=“634043“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656628/j784s4xevm-unable-to-dump-debug-images-in-multicam-application/6387894

    您能帮我解决这个问题吗?

    [/报价]

    遗憾的是、我不熟悉 tiovx s/w 详细信息。
    我们之前已经提交了一个错误、必须等待它被优先处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    当我 单独启用 en_out_viss_write 1 时、fps 将变为零、按下“s“保存帧时应用程序崩溃。  [/报价]

    在这样做的同时、您能否禁用原始图像转储?

    这对我来说似乎有用、但它只为我在带有 SDK 11 的 j722s EVM 上的第一个摄像头捕获 VISS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    是的,我正在禁用原始图像转储,并且只启用 viss 转储, fps 将变为零并且应用程序崩溃。

    我使用的是 10.1 SDK。

    谢谢、

    达尔尚 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“634043“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656628/j784s4xevm-unable-to-dump-debug-images-in-multicam-application/6388632

    我使用的是 10.1 SDK。

    [/报价]

    好的、感谢您的确认。
    10.1 和 11.1 之间可能有一些 tiovx 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、j722s SDK 11.0 具有与 11.1 相同的行为。