This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:1GB SGMII RX 初始校准

Guru**** 2971700 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656728/66ak2h06-1gb-sgmii-rx-initial-calibration

器件型号: 66AK2H06

您好、专家、

我们在 1Gb 以太网和使用 66AK2H06 SOC 时遇到 Rx 对齐错误。  

我的问题与上电期间串行器/解串器的初始校准有关。 器件错误数据 SPRZ402F 在第 84 和 85 页上有一部分“传感器指示器无法调整 RX 增强均衡“。 报告中说明、如果使用 8/10b 解码、则不会完成校准。 所列外设不显示 1.25GHz SGMII、但 1Gb 以太网中的解码完全相同。

根据 SPRUHO3A、第 15.3 节介绍了初始校准以及 PHY 启动序列完成后的情况、只会执行一次。 但是、考虑到器件错误数据、由于使用 8/10b 解码、SOC RX 是否已经过校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您详细说明一下这个问题的背景吗?

    请告诉我您当前正在使用哪个 SDK 版本?

    是否使用 TI 的默认 MCSDK 串行器/解串器配置/自定义初始化?

    根据 SPRUHO3A、第 15.3 节介绍了初始校准以及 PHY 启动序列完成后的情况、此校准只会执行一次。 但是、考虑到器件错误数据、由于使用了 8/10b 解码、SOC RX 是否进行了校准?

    我们将在内部进行检查并返回给您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seppo、

    该勘误部分仅适用于 5Gbps 及更高的数据速率。 1.25G 处的 SGMII 将不受勘误表注 28 的影响。

    PRBS 模式的执行是否无错误? 您是否尝试过硬编码 ATT/Boost 值以查看错误增加或减少?  

    通常、对于小于 1G 的较低速率、它应该适用于宽范围的 RX (TX) EQ 值(低 BER)。 当前看到的增强值是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seppo

    查看勘误表文档、我认为您可能会受到公告 44 的影响、其中 Boost 值可能为 0(对于低速接口)、因此不会出现明显的高频损耗。 您需要手动将其设置为不同的数字。  

    也可以尝试“通过降低远程 TX 的压摆率来减少输入信号的高频成分“。