This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:为 DRA821 选择 eMMC

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656923/dra821u-q1-emmc-selection-for-dra821

器件型号: DRA821U-Q1
主题: DRA821 中讨论的其他器件

您好、  

目前我们正在使用 eMMC: Micron : MTFC32GBCAQTC-AAT

并且需要使用 SanDisk:SDINBDA6-32G-ZA、您是否发现使用 SanDisk 部件有任何问题?

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA821 支持 eMMC5.1。 只要 SanDisk 产品符合要求、就 不会出现问题。