This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:LDC 节点的一个凸轮中出现闪烁问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656841/tda4vh-q1-flickering-issue-in-one-cam-from-ldc-node

器件型号: TDA4VH-Q1

使用 2 台摄像机时、一个 5b 摄像头和一个 8b 摄像头转换的颜色节点(通过使用 LDC .5b 摄像头)工作、并且 8b 摄像头闪烁问题存在。

obj->colorConvertNode = tivxVpacLdcNode(
obj->图形、
obj->ldcConvertCfg、/*配置*/
null、/* warp_matrix—无几何变形*/
obj->ldcConvertRegion、/* region_PRMS */
Null、/* mesh_PRM—无 mesh */
Null、/* mesh_img—无 mesh */
null、/* dcc_db—无 DCC */
UYVY_IN、/* IN_img UYVY */
nv12_OUT、/* out0_img NV12 */
null);/* out1_img—单路输出*/
printf(“[LDC-8B] tivxVpacLdcNode:%s\n“、
obj->colorConvertNode? “确定“:“失败—空“);
您可以建议的任何调试步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    闪烁很可能不是由 LDC 节点导致的、但也可能是由图形 的创建方式以及这两个 LDC 节点的连接方式导致的。 那么、您能否分享图表的这一部分以供回顾?

    此致、

    Brijesh