This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:KGDB 支持 AM3358 芯片组

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656521/am3358-kgdb-support-for-am3358-chipset

部件号: AM3358

尊敬的团队:

从以下 E2E 工单中、我们要知道未对 J784s4 SDK 启用 KGDB 支持。

PROCESSOR-SDK-J784S4:启用 KGDB 的支持 — Aptiv Jacinto 论坛 — APTIV - EP 汽车 — TI E2E 支持论坛

 

请问 AM335X 的 Processor SDK Linux 是否提供 KGDB 支持 ?

我们必须在启动期间使用 KGDB 进行调试。

 

此致、

Karuppusamy S

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karuppusamy:

    参考的 e2e 线程中有关 KGDB 的响应不仅适用于 J784S4、也适用于所有 IT 处理器的 SDK、SDK 中未启用/验证 KGDB。