This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:适用于 AM625SIP 的功耗估算工具

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625SIP, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656392/am625sip-power-estimation-tool-for-am625sip

器件型号: AM625SIP
主题中讨论的其他器件: AM625

您好、

让我确认以下内容。
*我正在为 AM625SIP 寻找功耗估算工具。
我找到了 AM62X 的以下功耗估算工具、但这并不专用于 AM625SIP。
www.ti.com/.../AM62X-PET-CALC
您是否有适用于 AM625SIP 的 PET 专用工具?

BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 目前、我们没有适用于 AM625SIP 的公共 PET。 最接近的器件将是 AM625(不带 SIP)。 您正在开发哪种应用/用例、需要哪些 SoC 资源?   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    感谢您的答复。
    我了解您目前的情况。 客户考虑使用 AM625SIP、因此需要 AM625SIP 资源。
    我们目前正在选择产品、因此只需了解当前情况就可以了。
    感谢您的支持并关闭此主题。
     
    BR、