This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:GPMC 时序数据设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657013/am6442-gpmc-timing-data-setup

器件型号: AM6442

我们通过 GPMC 接口将 FPGA 用作 AM6442 的 NOR 存储器接口。

我们运行 GPMC 的速度非常慢、第 8597 页的技术参考手册中指定的数据收集时间也没有意义。

引用的“数据设置时间(GPMC 侧):确保良好地捕获数据突发(而不是将数据突发取出)。 在一个时钟周期 (T = 9.615ns) 内处理一个数据字。 数据两次突发之间的读取访问时间为 tBACC = 5.2ns。 因此、数据设置时间是一个时钟周期–tBACC = 4.415ns 的数据设置“

如果我的周期是 30.3ns、这意味着从 FPGA 读取的数据设置时间为 25.1ns (FPGA Tsu 或 A 到 c)、保持时间恰好为 5.2ns (d 到 c)?

从外部存储器进行读取时、AM6442 的数据收集 (25.1ns) 或数据保持 (5.2ns) 似乎没有裕量。

从外部存储器器件读取时、AM64x 所需的数据设置和数据保存基于什么?

wavedrom.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更新后的图片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息不在参考手册中、而是在数据表中的表 6.11.5.8.1 下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    很高兴您能找到所需的信息。

    感谢您让我们知道!

    此致、

    Anastas Yordanov