This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-HSM:使用 LINUX-RT-SDK 进行 U-Boot 签名

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658133/am62l-linux-rt-sdk-u-boot-signing-with-an-hsm

器件型号: AM62L-AM62L- LINUX-RT-SDK
主题中讨论的其他器件: AM62L

尊敬的支持:

我们将使用 AM62L 开发定制电路板、 并使用 AM62L-SDK 版本 11.02.08.02 LINUX-RT-SDK。
 
我们还确定、SDK 版本 11.02.08.02 无法执行 U-Boot 签名和验证;但是、通过向 U-Boot 应用以下两个补丁、我们成功地实现了签名和验证。
 
对于 tiboot3、tispl、u-boot.img 和 fitImage 的签名、我们希望通过 OpenSSL 使用 HSM、而不是直接引用密钥文件。
 
参阅以下材料、但 AM62 和 AM62L 的 U-Boot 签名方法似乎不同。
 
请提供有关如何使用 HSM 实现 U-Boot 签名的建议。 我们能够通过修改来支持 tiboot3 和 tispl u-boot/tools/binman/btool/openssl.py。
 
此致、
最终目的