器件型号: TDA4VEN-Q1
尊敬的 TI 专家:
最近、我需要使用 LDC 旋转图像并对其执行扩展处理。 我通过尺寸为 2534x8160 的大型网状网络实现了这一功能。 当我将 INITY 设置为 0 甚至 1000 时、程序可以正常运行、显示也正常。 但是、当我将 INITY 设置为高于 1300 时、屏幕将冻结。 此外、此崩溃不会立即发生、而是在程序运行了几秒钟到几十秒后发生。 您能告诉我问题是什么吗? 此外,使用相同的方法,如果网格的分辨率是 2534x4272 或 6528x5272 ,这样的问题将不会发生。
附件包含相应的 XML 和网格文件。 其中有问题的是 b、而 c 和 d 是 normal.XML.zip
此致、