Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH
尊敬的团队:
我们在 TDA4VH 平台上运行推理时遇到了问题、因为似乎是 TIDL 堆存储器限制、模型执行会失败。
我们在目标上观察到以下错误日志:
[C7x_1 ] 159.493769 s:vx_zone_error:[tivxspiVisionAllocMem:194]无法分配内存记录 5 @空间= 17、大小= 403751216!!!
[C7x_1 ] 159.493799 s:vx_zone_error:[tivxspiVisionCreate:358] tivxspiVisionAllocMem 失败
[C7x_1 ] 159.493824 s:vx_zone_error:[tivxKernelTIDLCreate:1235] tivxihgiVisionCreate 返回 NULL
以下是该模型的详细信息:
- 型号名称:
ufldv2_culane_res34_320x1600.onnx - 型号大小: ~856 MB
----------------------------------------------------------------------------------------
| TIDL 工具版本 | 11_02_04_00
----------------------------------------------------------------------------------------
| C7x 固件版本 | 11_02_04_00
----------------------------------------------------------------------------------------
| 运行时版本 | 1.15.0
----------------------------------------------------------------------------------------
| 模型操作集版本 | 11.
----------------------------------------------------------------------------------------
该模型 使用 TIDL 工具成功编译、但当部署在目标板 (TDA4VH) 上时、推理失败、表明可用的 TIDL 堆内存不足。
我们希望澄清以下问题:
- TDA4VH 推理期间可用的最大 TIDL 堆存储器是多少?
- 是否可以增加目标上的 TIDL 堆存储器分配?
- 如果是、需要修改哪些配置或参数?