This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Git 已关闭 — 无法构建/更新等

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657374/am625-git-is-down---cannot-build-update-etc

器件型号: AM625

可能在发布和查看此内容时、问题将得到纠正。  
但到目前为止、在美国东部时间上午 9:05 的 2026年06月22日 上、 https://git.ti.com 是不可访问的。 过去一小时内无法访问(估计)

当前无法更新固件、u-boot 或构建 Yocto 映像。

致命:无法访问https://git.ti.com/git/ti-u-boot/ti-u-boot.git/':Recv 失败:对等设备重置连接

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason Gauthier 有预定的 git.ti.com 维护工作。  与 IT 团队进行对话、以了解解决方案和恢复时间表。 会让您随时发布信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    git 现在已启动。  

    如果您发现任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一周都看到了 git access 和只是尝试使用浏览器进行访问的问题。 主要导致超时。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    问题似乎尚未完全解决。

    它正在努力。  

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vinuchandran A V ,

    我们最终面临着完全相同的问题、这严重影响了我们的项目时间表。 我们的整个发展进程目前处于完全停顿状态。

    您能否立即将此问题上报给您的 IT 基础设施团队... 我们恳请您提供一个明确的时间表、说明何时将完全解决此问题、或立即采取替代方法。

    我期待着你的紧急最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreerag:

    如前所述、此问题已上报给 IT 团队并正在积极处理。 目前、这是一个更广泛的服务中断、我们正在等待他们一方的解决。

    我们将在确认进度或确定时间表后提供更新。

    此致、
    Vinu