This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L SDIO_LDO 电容器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658265/am62l-am62l-sdio_ldo-capacitor

器件型号: AM62L

数据表显示 SDIO LDO 引脚的相关内容

当 SDIO_LDO 用于为 VDDSHV3 供电时、该引脚必须始终通过 6.3V 或更高、3.3uF±20%电容器连接至 VSS。 所选电容器必须在因直流偏置、工作温度和老化效应而降额后提供定义范围内的电容值。 否则、当 VDDA_3P3_SDIO 引脚也直接连接到 VSS 时、该引脚可直接连接到 VSS。

降额后电容的“定义范围“是多少?

3.3uF 是一个很难找到的值、尤其是在我的设计中所需的 0402 尺寸器件中。  是否可以改用 4.7uF 值 0402 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    当需要 SDIO-LDO 输出 (CAP_VDDSHV_MMC1) 从 3.3V 变为 1.8V 时、一个 3.3uF 电容器可提供正确的电压转换时序。

    在被告知更改 IO 工作电压后、4.7uF 电容器可能无法从 3.3V 放电至 1.8V、然后与 SD 卡恢复通信。

    此致、

    Borislav Lazarkov