This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:J784S4 和 AM69A 处理器 SDK 兼容性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69A, J784S4XEVM, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1656575/tda4vh-q1-j784s4-and-am69a-processor-sdk-compatibility

器件型号: TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件: J784S4XEVM 、AM69A、 AM68A

您好 TI 专家、

我有 J784S4XEVM 和 SK-AM69A 电路板、用于评估软件性能。 单个 Processor SDK Linux 安装是否支持这两个平台? 我缺少单独支持两个 SDK 上的完整 Yocto 构建所需的磁盘空间、因此我想知道单个安装是否可以处理两个电路板。 SDK 文档似乎通过设置机器变量来提示这一点、例如:


MACHINE=<machine> bitbake <target> 

同样、J784S4 SDK 的最新版本为 11.02.00.04、而 AM69A SDK 的最新版本最高仅达到 11.00.00.08。 因此、在开始使用单个 SDK 安装的练习之前、我想确认单个安装是否足够。 如果是、哪个 SDK 版本最适合该用途?

此致、

Christophe