This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 21.0 安装失败

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657477/ccstudio-ccs-21-0-installation-failure

部件号: CCSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我无法在多家公司的 Windows PC 上安装 CCS 20.2、CCS 20.5 或 CCS 21.0。

在 TI 仿真包/ EMU_TI 安装步骤中、安装始终会失败。

失败的可执行文件类似于:

ti_emupack_setup_21.0.0.3955_win_64.exe

确切的错误是:

从打包存档复制文件时出错:
C:/Users//AppData/Local/Temp/ccs_*/EMU_TI/TI_EMU~1.EXE

收件人:

C:/ti/ccs2100/ccs/ccs_base/emulation/windows/xds110_drivers/x64/WdfCoInstaller01009.dll

中止
出现错误。
无法复制文件

此问题与以下内容一起重现:
- CCS 21.0
- CCS 20.5.
- CCS 20.2.
-多个 Windows PC

我已经尝试过:
-以管理员身份运行安装程序
-删除 C:\ti\ccs2100 / C:\ti\ccs2050
-清除%TEMP%
-将安装程序移动到 C:\Temp
-验证手动写入 C:\ti
-与它检查防火墙/端点日志
-在另一台公司 PC 上进行测试
在 C:\ti 下手动创建名为 WdfCoInstaller01009.dll 的文件成功、因此这似乎不是一个简单的写入权限问题。

您是否可以建议如何手动修复/安装 TI 仿真包或 XDS110 驱动程序、或者针对此 EMU_TI 安装程序故障提供权变措施?

谢谢。 ccs_install_21.0.0.00014.log ti_emupack_21.0.0.3955_install.log debugserver_21.0.0.4106_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“705296“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657477/ccstudio-ccs-21-0-installation-failure
    C:/ti/ccs2100/ccs/ccs_base/emulation/windows/xds110_drivers/x64/WdfCoInstaller01009.dll

    我听说过有关此精确文件的安装失败的其他报告。  

    您的系统上运行了哪些防病毒/安全软件、是否可以暂时禁用它以查看其是否是根本原因?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们公司使用 Forticlient。 IT 小组在安装过程中尝试禁用它、但仍然失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们公司使用 Forticlient。

    是的、我们听说过 CCS 安装和基于 Fortinet 的环境存在问题。  

    请与我进行私人 E2E 讨论、讨论一个问题。

    谢谢

    Ki