This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:u-boot 在 MMU_setup 中挂起

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657626/am6442-u-boot-hangs-in-mmu_setup

器件型号: AM6442

您好、

我的引导进程卡在 MBU_setup()->set_sctlr(get_sctlr()| CR_M) 中。
我使用的是 SDK 11.02.08.02 并阅读了这篇文章:
AM62L:启用 MMU 时卡住。 -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛 

我们的定制板具有 1G ram。 此版本中是否仍存在未决问题? ——或者我可能做了什么错误。

BTW:我的板已经运行正常,与 u-boot 2021.01。 但我无法让它在 u-boot 2025.01 中运行。

-Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artur:

    UART 控制台是否在引导被卡住之前打印任何消息? 如果是、请附上日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我已经找到问题了。  
    出于任何原因、DTS 中的存储器配置都错误。

    reg = <0x00000000 0x40000000 0x00000000 0x40000000>;

    而不是

    reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x40000000>;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您很快找到了该问题。