This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCSTUDIO:CCS 无提示安装问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652479/ccstudio-ccstudio-issues-with-silent-installation-of-ccs

部件号: CCSTUDIO

大家好、我是一名 Parker Hannifin 员工、从下面开始使用 CCS 11.2.0 安装程序。
版本:11.2.0.00007 发布日期:2022 年 4 月 8 日  www.ti.com/.../11.2.0.00007 上用于 CCS IDE 的 Windows 单文件安装程序 — 1120166 K

仅当我使用时  
.\ccs_setup_11.2.0.00007.exe --mode 无人参与--enable-components PF_Hercules、PF_C28  
在管理员命令提示符下、安装工作正常。

当我从我们的 SCCM 服务使用上述命令时(它被管理,使用系统安装,没有用户)、它会因附加的日志而失败。
(注意,此文件解包/复制问题重复了两次,仅显示一组日志).ccs_install_11.2.0.00007.log ti_emupack_9.7.0.00213_install.log 

这似乎与另一个派克汉尼汾机票相关: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253473/tms320f280037c-ccs-12-3-0-install-issues/4756802?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CCS%2520install%2520issue#

所以我尝试了这个安装过程使用系统安装,没有配置文件,在没有互联网和 FortiEDR 的 VM 上。
他得到了以下错误:
[15:37:43] CCS_warning:无法创建 CCSExternalReferences 文件 C:\Windows\system32\config\SystemProfile/ti/CCSExternalReferences/11_2_0_00007:写入文件 C:/Windows/System32/config/systemprofile/ti/CCSExternalReferences/11_2_0_00007 时出错 
它能够创建 C:\Windows\System32\config\SystemProfile\ti 文件夹。

我还尝试了使用相同命令行的 v20.5.1 安装程序、并且 ti_emupack_setup 文件副本出现问题、因此这似乎与版本无关。

我的 IT 很清楚这是安装程序的问题、而不是 SCCM 系统集成过程的问题。
为了寻求适合我们服务的无提示安装方法、我们可以做些什么来进一步研究这一点?

感谢您提供任何建议、
Neal O'Hara



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neal:

    如果使用 GUI 安装程序、安装是否也会失败?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我的一些同事已安装了 GUI(每次安装时,需要反复安装 GUI 以获得管理员权限)。
    我们正在研究这种静默安装方法、并将其添加为允许的安装服务、我们遇到了系统安装的第二个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试了使用相同命令行的 v20.5.1 安装程序、并且 ti_emupack_setup 文件副本出现问题、因此这似乎与版本无关。

    您能否从失败的尝试中提供任何安装日志? 日志将位于/ccs/install_logs 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20260604094632_5F00_install_5F00_logs_5F00_ccs2051.zip

    示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对于此安装程序问题、是否有任何后续措施?
    是否有人能够重现此问题?

    谢谢您、

    Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neal:

    很抱歉、延迟的回复。 我以前见过与 ti_emupack 安装程序相关的类似错误。 不幸的是、我们从未找到根本原因。 这是我们最常使用 CCS Eclipse 时遇到的一个错误、直到现在我才听说 CCS Theia 有问题。 我们希望 CCS Theia 不会出现这一问题。

    因此:

    所以我的 IT 尝试了这个安装过程、使用了系统安装、没有配置文件、在没有互联网和 FortiEDR 的虚拟机上。

    在上面提到的这个特定 VM 上、GUI 安装程序是否成功?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经证明 GUI 安装程序可以正常工作。 我不能说我们已经在非网络虚拟机上试用过它。  
    需要注意的是、从具有管理员权限的用户帐户运行时、GUI 安装程序会工作。
    “系统安装“方法需要无提示安装、因此两个进程之间似乎没有很多共性。  

    他们的日志似乎显示相同的文件错误,这是非常确定的,你是否能够复制它?
    或者我们是否需要分享有关我们设置的更多详细信息?

    Windows 11 Enterprise、 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1108.0

    不确定还要分享哪些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们的日志似乎显示了相同的文件错误、这是一个非常确定的决定、您是否能够复制它?

    编号 主要问题是、此问题不容易重现。 它只是发生在特定的用户(对于他们来说,它总是发生)。 它很可能是特定于环境的。 这就是为什么尽管我们以前也有过类似的报告、但我们始终无法找到根本原因。 这在 CCS Eclipse 环境中很常见、但 CCS Theia 不太常见。 在这些受影响的环境中、CCS 根本不会安装 — GUI 或 CLI。这就是我询问您是否可以通过 GUI 在 VM 上安装的原因。 我猜它会失败。

    有一个粗略的解决方法涉及提取一个预封装的 zip 文件。 如果您对此权变措施感兴趣、请与我进行私密的 E2E 对话。

    谢谢

    Ki