This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM642:TMS320DM642 新程序集故障

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657402/tms320dm642-tms320dm642-failures-on-new-assemblies

部件号: TMS320DM642

我们在新组装的电路板上遇到 DM642 故障的问题、希望知道这些器件的生产日期代码是什么、以了解它们的使用年限。 我们认为、我们可能收到的旧器件可能会在焊盘/焊球上发生氧化、或者这是一个潮湿问题。

 

它们上的代码为 CC-16A745W、完整器件型号为 TMS320DM642AGDK。

 

谢谢、

 

Phil Attardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil

    根据批次代码、器件要么在 2011 年 6 月制造、要么在 2021 年 6 月制造。

    您从哪里购买它们?  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pual、

    芯片版本是 CC (2.0)、那么该芯片 版本什么时候 推出?  我们 购买的软件是我的下一个清单。 此外、 批次日期代码的细分是什么、以便我可以对库存中的代码进行解码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 SR2.0 是在 2005 年 8 月左右发布的、至少是在  包含 SR2.0 的芯片勘误表发布时。   

    器件勘误表 显示了批次代码的部分细分。   Y=年、M =月。  

    ——保罗