This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:AM62A/TDA4VM:边缘增强 (EE) 启动故障问题

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TDA4VEN-Q1, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651825/tda4ven-q1-am62a-tda4vm-edge-enhance-ee-startup-failure-issue

器件型号: TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VM、 AM67A

尊敬的 TI 团队:

我们将 AM6xA 与 OX03C10 传感器配合使用。

Edgeai SDK 版本:11.00
分辨率:1920x1080
格式:RAW12

我目前正在调整 EE(边缘增强)模块、并且遇到了以下问题:

当 ee 模式设置为 EE_MODE_Y8 时、由.sh 脚本启动的应用程序会在启动期间卡住、流水线无法成功运行。
当 ee 模式更改为 EE_MODE_Y12 时、应用程序正常启动。 在 DCC 工具中的 EE 调优期间、参数变化会在调优预览中产生明显的视觉差异。 但是、在应用这些参数后、实时视频输出没有显示明显变化。 我认为 EE 现在没有正确启用。

您能告诉我什么可能导致此问题、或者如果我在设置中犯了错误吗?

我们的 GStreamer 流水线配置如下:

media-ctl -d 0 -V '“max96722 1-0029“:0 [fmt:SBGGR12_1x12/1920x1080 字段:无]“
gst-launch-1.0 -v \
v4l2src device=/dev/video0! 队列泄漏=2! 视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、格式=rggb12 \
! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3 DCC-ISP-file=/opt/edgeai-gst-apps/dcc_bins/dcc_viss_wdr_26.6.2_rev_prcpt_lut0.bin SINK_0::dcc-2a-file=/opt/edgeai-gst-apps/dcc_bins/dcc_2a_wdr_26.6.2_rev_prcpt_lut0.bin \
EE-MODE=EE_MODE_Y8 \
FORMAT-MSB=11 \
wdr-enabled=true \
! video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080! kmssink sync=false driver-name=tidss

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >> TDA4VEN-Q1:AM62A/TDA4VM:边缘增强 (EE) 启动故障问题

    标题中提到了 3 个器件。
    您是否在所有这些问题中都看到了相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否都看到了相同的问题?

    在 AM62A 上实际遇到的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看下面的这一主题、了解 AM62A 上的同一问题。

    感谢您提供的信息、但基于以下链接:

    e2e.ti.com/.../6186411 tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%22 the%20EE%20 问题%20 应该%20be%20 导致%20 x %20 然后 e%20commit%20 到以下%22。

    下载版本 11.01.00.04 并运行以下代码:

     

    `python3 ctt_def_xml_gen.py ../configs/imx390_properties_v1.txt`

    出现错误:  

    "File '/home/aurora/ Aurora/Project/SDK/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm/imaging-11_01_00_04/tools/default_DCC_profile_gen/scripts/dccxml_gamma.py", line 61, in GenGAMMAXML
    if params[‘YUV_GAMMA’] == 1:
    KeyError: ‘YUV_GAMMA’
    我使用的文档是否正确? 我是否应该了解其他设置、或者这是版本兼容性问题? 我们使用 EdgeAI SDK 版本:11.00。

    我们还测试了版本 10.01.00.04、该版本与我们的版本 11.00.00.06 存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 AM62A 上实际遇到的问题。  [/报价]

    好的、感谢您的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否使用了正确的文档? 我是否应该了解其他设置、或者这是版本兼容性问题? 我们使用的是 EdgeAI SDK 版本:11.00。

    我认为这是因为新增了 YUV_gamma 用户输入。

    如果按如下所示在配置文件中添加新行、则应该没问题。

    git.ti.com/.../imx728_properties.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这种方法确实解决了这个问题、但我发现我在 DCC 上调试的极端 EE 模式仍然不起作用。 我``哪里是问题:当`e-mode=1`、EE 不起作用时、当 ee-mode=2 μ s 时、ISP 流水线会卡住而无法启动。

    我发现了很多类似的问题、但我找不到明确的解决方案。  我可能需要更详细的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定问题出在哪里:当`ee-mode=1 `、EE 不起作用时、当` ee-mode=2 时、ISP 流水线会卡住并且无法启动。

    EE_MODE=2“是 EE 的典型用例。
    我认为我没有使用“ee_mode=1“。

    我发现了很多类似的问题、但我没有找到明确的解决方案。  我可能需要更详细的帮助。

    请点击以下链接来解决 EE 问题。

     AM62A7:SDK 版本上的 ISP 调优 11、EE 开启时图像模糊 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ee_mode=2“是 EE 的典型用例。
    我认为我没有使用“ee_mode=1“。

    感谢您指出这一点。 `实际上测试了这两个选项、当` ee-mode = 2 时、流水线会卡住、无法正确初始化。 它被卡住的点如下所示:

    /GstPipeline:pipeline0/GstQueue:queue0.GstPad:src: caps = video/x-bayer, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)rggb12, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-bayer, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)rggb12, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive
    /GstPipeline:pipeline0/GstTIOVXISP:tiovxisp0.GstTIOVXIspPad:sink_0: caps = video/x-bayer, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)rggb12, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-bayer, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)rggb12, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive
    /GstPipeline:pipeline0/GstTIOVXISP:tiovxisp0.GstTIOVXMisoPad:src: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)1920, height=(int)1080, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:src: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)1920, height=(int)1080, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)1920, height=(int)1080, framerate=(fraction)0/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:sink: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)1920, height=(int)1080, framerate=(fraction)0/1
    IttCtrl_registerHandler: command echo registered at location 0
    IttCtrl_registerHandler: command iss_read_2a_params registered at location 1
    IttCtrl_registerHandler: command iss_write_2a_params registered at location 2
    IttCtrl_registerHandler: command iss_raw_save registered at location 3
    IttCtrl_registerHandler: command iss_yuv_save registered at location 4
    IttCtrl_registerHandler: command iss_read_sensor_reg registered at location 5
    IttCtrl_registerHandler: command iss_write_sensor_reg registered at location 6
    IttCtrl_registerHandler: command dev_ctrl registered at location 7
    IttCtrl_registerHandler: command iss_send_dcc_file registered at location 8
     NETWORK: Opened at IP Addr = 0.0.0.0, socket port=5000!!!

    [报价 userid=“35541“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651825/tda4ven-q1-am62a-tda4vm-edge-enhance-ee-startup-failure-issue/6372377

    请点击以下链接来解决 EE 问题。

     AM62A7:SDK 版本上的 ISP 调优 11、EE 开启时图像模糊

    [/报价]

    我还`请求修改了 μ s kernels/hwa/vpac_viss/vx_viss_target_drv.c`、但仍然不起作用。 下面显示了我修改后的 vx_vpac_viss_target_drv.c 文件。 进行这些更改后、我还需要做些什么? 进行更改后、我继续按照指示生成 XML 和 BIN 文件。

    e2e.ti.com/.../4370.vx_5F00_vpac_5F00_viss_5F00_target_5F00_drv.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还根据请求修改了`kernels/hwa/vpac_viss/vx_vpac_viss_target_drv.c`、但仍然不起作用。 [/报价]

    据我所知、我们只需要在 tiovx 中为 ee_mode=2 恢复一个提交。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/commit/kernels/hwa/vpac_viss/vx_vpac_viss_target_drv.c?h=main&id=3e540d2b482ca9b88ffb40c624883c5a680fb2c1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认、我应该使用左侧的代码、对吧?

    我`使用左侧的代码(尚未修改)、设置`ee_mode=2 μ s 来生成 bin 文件、但流水线在初始化过程中仍然卡住。 我之前在右侧测试了代码、设置`ee_mode=2`也导致了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“692191“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651825/tda4ven-q1-am62a-tda4vm-edge-enhance-ee-startup-failure-issue/6374915

    为了确认、我应该使用左侧的代码、对吧?

    [/报价]

    是的、左侧在提交之前。

    [quote userid=“692191“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651825/tda4ven-q1-am62a-tda4vm-edge-enhance-ee-startup-failure-issue/6374915 `并设置` ee_mode=2 来生成 bin 文件、

    您指的是哪个 BIN 文件?

    是否在 firmwarebuilder 下正确编译和更新了所有内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的解释可能是误导性的。 以下是我实际做的事情:1. 已修改`kernels/hwa/vpac_viss/vx_viss_target_drv.c`;2. 已使用`imx390_properties.txt`生成 XML 文件和 bin 文件;3. 将二进制文件复制到 j722s-evm 并运行以下命令:

    media-ctl -d 0 -V '"max96722 1-0029":0 [fmt:SBGGR12_1X12/1920x1080 field: none]'
    gst-launch-1.0 -v \
    v4l2src device=/dev/video0 ! queue leaky=2 ! video/x-bayer, width=1920, height=1080, format=rggb12 \
    ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3 dcc-isp-file=/opt/edgeai-gst-apps/dcc_bins/dcc_viss_wdr-ee-fwd_prcpt_lut1.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/edgeai-gst-apps/dcc_bins/dcc_2a_wdr-ee-fwd_prcpt_lut1.bin \
    ee-mode = 2 \
    format-msb=11 \
    wdr-enabled=true \
    ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080 ! kmssink sync=false driver-name=tidss

    我是否正确操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将二进制文件复制到 j722s-evm

    我们使用的是 j722s 还是 am62a?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否正确地这样做?

    对我来说、您的流程看起来不错。

    复制  Jianzhong Xu  和 Chau Le 以供他们评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的流程对我来说很合适。

    感谢您的确认。 这听起来有点问题。 按照正确的步骤操作后、ISP 处理会卡住、无法正常启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在处理 j722s 还是 am62a?

    抱歉、我经常混淆这两个概念。 我一直认为 am62a 和 j722 是相似的。 根据我使用的代码、我目前正在基于 J722S 版本开发一款产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我使用的代码、我目前正在开发基于 J722S 版本的产品。

    感谢您的确认!
    如上所述、我们假设 AM62A。

    这是您正在使用的 SDK:J722S Edgeai SDK 版本:11.00

    J722S 和 AM62A 的代码库和 H/W 都不同。
    我们必须检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、aurora、

    适用于 AM67A 的固件构建器
    • 版本: 11.00.00.06
    • 推出日期:2025 年 5 月 22 日

    这是您正在处理的固件构建器版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前使用的是 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06 版本、但遇到了问题。 我当前测试的版本是 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前使用的是 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06 版本、但遇到了问题。 我当前测试的版本是 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04。

    它们是 RTOS SDK、不支持 edgeai 和 gstreamer。

    仅 AM67A Linux SDK 支持 edgeai/gstreamer: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM67A

    AM67A 固件构建器与 j722s RTOS SDK 类似。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/firmware_builder.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是 RTOS SDK、不支持 edgeai 和 gstreamer。

    抱歉、我不太确定您在这里的意思。 我刚才检查过、我们将 J722S 与 edgai 配合使用、GStreamer 运行正常。 下图显示了我们的目录结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我不太确定您在这里的意思。 我刚才检查了、我们将 J722S 与 edgai 配合使用、GStreamer 运行正常。

    我是指 gstreamer / edgeai 中的 VPAC 支持。
    仅在 AM6xA SDK 版本(不在 J722S RTOS/Linux 版本中)中进行维护和测试。

    我不太了解 J722S 和 AM67A SDK 的软件差异。
    从硬件的角度来看、它们都在同一 EVM 板上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 那么、让 Edge Enhance 正常工作旁边应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我应该在“使 Edge Enhance 正常工作“旁边做什么?

    回滚该提交后、我在使用 gstreamer 的 AM67A SDK 11 中没有看到任何 EE 问题。
    但我不确定 j722s SDK 是否有任何问题、因为官方不支持该 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我开始新主题并以 j722 为基础提出问题会更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 EE(如 AWB)是否支持通过调优工具更新校准设置。 我是否需要使用 gstreamer 命令行更新“DCC_2a_WDR.bin“? 但是、当我检查用于生成“DCC_2A_WDR.bin“的 XML 文件时、我没有看到任何与 EE 相关的 XML 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最好在 j722 上开始新主题并提出问题吗?

    根据我的理解、j722s RTOS SDK 11 实际上并不支持 VAPC gstreamer 插件。
    我不知道为什么它打包在 SDK 中(这可能是由于 j722s 和 am67a 的通用封装流程所致)。

    看起来没有正确的构建过程(例如在 AM67A edgeai SDK 中用于支持 gstreamer)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 EE(如 AWB)是否支持通过调优工具更新校准设置。

    调优工具应该支持 EE。

    我是否需要使用 gstreamer 命令行更新“DCC_2A_WDR.bin“?

    您应该创建自己的“dcc_2a.bin“和“dcc_viss.bin“并在 GST 命令行中使用它们。
    我会这么做的。

    这是一个简单的过程: https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/sensor_drv/src dcc/imx390/DCC_XMLs/WDR/generate_dcc.sh?h=main

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、受到 AWB 的启发、我遵循了相同的方法。 我使用调试的 EE XML 文件生成“Dcc_2a.bin“和“Dcc_viss.bin“。 遗憾的是、这种方法仍然不适用于 EE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“35541“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651825/tda4ven-q1-am62a-tda4vm-edge-enhance-ee-startup-failure-issue/6385436 ]似乎没有正确的构建过程(例如在 AM67A edgeai SDK 中用于支持 gstreamer)。

    我真的不知道关于这个器件的任何信息。 我之前使用的调试手册基于 AM6xA、虽然它可以正确地处理大多数其他模块、但 EE 模块却无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、此方法仍然不适用于 EE。

    SDK 11 中的 EE 问题是由我们在另一个线程中讨论的提交导致的。
    如果不展开该提交、EE 将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的不知道这部分。 我之前使用的调试手册基于 AM6xA、虽然它可以正确地处理大多数其他模块、但 EE 模块根本无法正常工作。

    我对软件细节也不太了解。

    我想说的是 j722s RTOS SDK 从 AM67A 中复制了 gstreamer、libs、以便您可以运行 gstreamer。
    这是有效的、因为它采用相同的 j722s-evm H/W
    但是、它没有 AM67A 中的正确构建/更新过程来在展开 EE 提交后重新编译固件。

    我在 j722s RTOS SDK 11 上对 AM67A 固件构建器测试了相同的过程、但这也不适用于我。
    在我使用 AM67A 固件构建器重新构建和更新 j722s RTOS SDK 11 SD 卡时、EE 可以在 ee-mode=2 下工作(与使用 AM67A SDK 11 相同)。

    您可能应该在 j722s-EVM 上试用 AM67A SDK 11 和 AM67A 固件构建器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]我之前使用的调试手册基于 AM6xA、虽然它正确地处理了大多数其他模块、但 EE 模块根本不起作用。

    需要明确的是、AM6xA 手册适用于 AM6xA SDK 版本、而不适用于 j722s RTOS SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     关于:TDA4VEN-Q1:TDA4VEN-Q1:J722S:边缘增强 (EE) 启动故障问题 

    正如另一个线程中所述、我们似乎能够使用正常的 RTOS 构建流程重新编译/更新 tiovx VISS 内核更改。

    ./make_sdk.sh
    
    make linux_fs_install_sd
    
    

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/RUN_INSTRUCTIONS.html#run_step1_linux

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/RUN_INSTRUCTIONS.html#run_step_copy_files_linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如另一个线程中所述、我们似乎能够使用正常的 RTOS 构建流程重新编译/更新 tiovx VISS 内核更改。

    好的、感谢您提供这些信息。 我对该器件不太熟悉、因此可能需要几天的时间来研究和验证它。