This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:如何在环回模式下测试 McASP 接口

Guru**** 2974040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658458/am62d-q1-how-to-test-mcasp-interface-in-loopback-mode

器件型号: AM62D-Q1

尊敬的 TI 专家:

我 创建了一个调谐器驱动程序、它将通过 LVDS 线路从 6 个调谐器捕获数据、其中所有线路都是连接到 McASP1 的 6 条专用数据线路。 McASP1 配置为 Rx 和从器件。 TUNER 是生成、CLK、FS 以及数据的主控器。 CLK 和 FS 在所有调试器和 McASP1 之间共享。

在连接实际调谐器之前、是否可以借助内部环回来测试其正确捕获数据的 McASP1 接口 、或通过配置为主器件和 Tx 接口从其他 McASP 接口连接数据、时钟和 FS 来使用外部环回。

请提供更好的选项和任何发送并配置其他 McASP 的示例应用、以使用所需的配置传输数据、时钟和 FS。

 

此致、

文卡塔

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    请允许我花些时间来研究这个问题、我会在 1 天内回复您。

    谢谢、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    AM62D SDK 提供 McASP 内部环回示例: AM62D FreeRTOS SDK 12.00.00 - MCASP 环回

    该内部环回测试将是基本的 FS 驱动程序健全性检查、不会验证外部 McASP 引脚或外部 CLK/McASP。 为此、您必须配置另一个 McASP、以便在外部向 McASP1 传输数据、CLK 和 FS。  

    该测试是在 TI AM62D EVM 上还是在定制电路板上完成的?

    此致、
    Karam