This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CAN&'t create CC1312R ->rfPacketRx 示例工程

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658065/ccstudio-can-t-create-cc1312r---rfpacketrx-example-project

部件号: CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件: CC1312R、

您好、

我使用的是 CCStudio IDE 版本 21.0.0.14__1.12.0。 我有一个 CC1312R LaunchPad 电路板、我想试用 rfPacketRx 工程。 当我执行以下操作时:“Create a new project“->选择`CC1312R LaunchPad` Device and Board、然后选择“rfPacketRx“ project -> Import。

`D任何编译器、No RTOS、next、next -> i get` evice-id 'CC1312R1F3'未被识别 μ s。

以前、在原始 IDE 安装时、我遇到了 另一个问题。 IDE 将无法安装 任何 项目依赖项、并显示错误`ETIMEDOUT 2a02:26f0:41:59D::B48:443 `。

除了编译器之外、我设法手动安装了大多数依赖项。 当我安装 TI LLVM 编译器 v3.2.2.LTS 时、IDE 将在 General->Compilers->Discovered Compilers(它显示为 Clang v3.2.2.LTS)下找到它、但当我尝试创建所述工程时、它仍然尝试获取编译器 3.02.02.00(我假设它是同一个)。 所以 我总共遇到了大约 3 个问题。

最后、一切都可以使用 CCStudio IDE v12(基于 Eclipse 的旧版本)正常运行、包括获取依赖项。 因此我能够让项目运行、但我想报告这个问题。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CC20.5 上没有发生这种情况、我将安装 CCS 21 进行试用。

    要解决您的问题、您可能需要从 TI.com 获取 F2 SDK、然后在 CCS 中不运行“创建新工程“、而是运行“导入工程“并从 F2 SDK 文件夹安装路径导入示例。

    您的 CCS 安装路径中是否可能有任何特殊字符或空间? 您是否将其安装在一个特殊文件夹(如 OneDrive 文件夹)中?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我设法手动安装了除编译器之外的大多数依赖项。 当我安装 TI LLVM 编译器 v3.2.2.LTS 时、IDE 将在 General->Compilers->Discovered Compilers(它显示为 Clang v3.2.2.LTS)下找到它、但当我尝试创建所述工程时、它仍然尝试获取编译器 3.02.02.00(我假设它是同一个)。 因此 我总共遇到了大约 3 个问题。

    可能是从 CCS 作为依赖项下载的版本中的 ID 与从 TI.com 手动下载的 ID 之间存在明显不匹配。 我想你做了后者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复! 重新安装 CCStudio 21.0 就像完全安装一样(在我进行自定义安装之前,缺少无线组件)。  `D停止了抱怨“设备 ID 'CC1312R1F3“未被识别为`、我能够导入并构建 rxPackageRx 工程。 它这次还检测到编译器、因此不再尝试获取它。