Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SK-AM62B-P1
主题: AM62P 中讨论的其他器件
我使用 Yocto Scarthgap 和 Linux 内核 6.6 创建了一个 Linux 映像。 我需要启用具有像素时钟 25MHz 的单通道 LVDS 显示。
有人能就如何为此配置创建所需的器件树源 (DTS) 文件提供指导吗? 具体而言、我想知道:
-
如何在 DTS 中配置 LVDS 输出。
-
如何将像素时钟设置为 25MHz。
-
启用单通道 LVDS 所需的任何其他驱动程序或内核配置。
我的目标平台是 SK-AM62B-P1。
非常感谢任何 DTS 示例片段或文档。