This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:有关将处理器 SDK Linux 11.01.00.03 降级至 11.00.00.08 以用于摄像头启动的指南

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660647/j722sxh01evm-guidance-on-downgrading-from-processor-sdk-linux-11-01-00-03-to-11-00-00-08-for-camera-bring-up

器件型号: J722SXH01EVM

您好、

我们目前正在 J722S 平台上使用 Processor SDK Linux 11.01.00.03。 我们修改了摄像头驱动程序和器件树文件以启动摄像头模块。 该摄像头支持 RGB 和 IR 流式传输、经过修改后、我们能够通过单独的 V4L2 视频节点 ( RGB 为/dev/video3、 IR 为/dev/video4) 访问这些流。

我们的第三方供应商正在使用 Processor SDK Linux 11.00.00.08、因此我们计划将开发环境从 11.01.00.03 降级 到 11.00.00.08、 以保持兼容性。

我们想知道从 SDK 11.01.00.03 迁移 到 11.00.00.08 时是否存在任何已知的兼容性问题或限制、尤其是在摄像头子系统、CSI-2 流水线、媒体框架或 V4L2 方面。 是否有任何可能导致多视频节点设置 ( /dev/video3 上的 RGB 和 /dev/video4 上的 IR) 无法在 SDK 11.00.00.08 上正常运行、或者在执行降级之前我们是否应该注意任何驱动程序或器件树更改?

请提供任何指导或建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我知道,但我想让 Jared McArthur 证实这一点。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun S:

    应该不会出现任何兼容性问题。 Linux 内核主要编号在两个 SDK 版本中是相同的。

    此致、
    Jared