Other Parts Discussed in Thread: AM62L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM62L
您好、专家。
作为 TTILE 描述、客户想知道一旦编程电子保险丝失败、AM62L 是否可以恢复。 我认为原因应该如下所示。
(1) 如果在 Keywriter 对密钥进行编程时停止 VPP 供电、则这意味着电子保险丝值可能是一致的。 AM62L 可以使用非签名固件启动吗?
(2) 如果我们中断 Keywriter 执行。 (例如,关闭电路板电源)、这意味着电子保险丝值可能是一致的。 AM62L 可以使用非签名固件启动吗?
(3) 按照第 (1)/(2) 项操作、我们能否将 AM62L 恢复到初始状态?
(4) 我们如何知道 Keywriter 写入密钥是否成功?
我已经检查了这个链接。
谢谢你。
Gibbs