器件型号: J722SXH01EVM
您好、
我们目前正在使用 TI TDA4 平台、我们已成功通过 MAX96714 解串器和 MAX96717 串行器提升摄像头。
我们现在需要将 MAX96714 替换为 MAX96716A 解串器。 您能否告诉我们 MAX96716A 是否有现有的或兼容的 Linux 驱动程序? 如果是、您能否分享相关详细信息或向我们推荐合适的驾驶员? 我们还使用 SDK 版本 11.00.00.08。
非常感谢您就此提供指导。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: J722SXH01EVM
您好、
我们目前正在使用 TI TDA4 平台、我们已成功通过 MAX96714 解串器和 MAX96717 串行器提升摄像头。
我们现在需要将 MAX96714 替换为 MAX96716A 解串器。 您能否告诉我们 MAX96716A 是否有现有的或兼容的 Linux 驱动程序? 如果是、您能否分享相关详细信息或向我们推荐合适的驾驶员? 我们还使用 SDK 版本 11.00.00.08。
非常感谢您就此提供指导。
谢谢你。
您好、Brijesh、
感谢您的答复。
我知道 MAX96716A 器件本身是一个 Maxim 元件。 但我注意到、TI SDK 已经支持多个 Maxim SERDES 器件、例如 MAX96714 和 MAX96724、其相应的 Linux 驱动程序已在 SDK 中提供。
我在 SDK 中找不到 MAX96716A 的驱动程序。 由于这些驱动程序集成了 TI Linux SDK 和摄像头框架、因此我想检查 TI SDK 中是否对 MAX96716A 驱动程序有任何现有或计划的支持、或者是否有基于现有 Maxim SERDES 驱动程序添加支持的建议方法。 我认为 Maxim 没有这方面的驱动程序、这主要基于 TI soc 对、这就是我提出的原因。