This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:需要安全文档

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657252/am2612-need-safety-documentation

器件型号: AM2612
主题: IWR6843AOP 中讨论的其他器件

您好!

我在瑞典矿业公司 Boliden Mineral AB 工作、需要帮助访问以下两种产品的安全资源:

  • AM2612 MCU(安全手册+ FMEA)
  • IWR6843AOP 雷达模块(安全手册)

提及我们的 NDA、ID = ICMNDADMA_14455

供参考:我之前提出了一个请求、但由于尚未制定 NDA、该请求被拒绝。 也许在签订了 NDA 时、现在重新打开这个问题会更容易吗?

提前感谢

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请重新请求。

    www.ti.com/.../AM261X-RESTRICTED-SAFETY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试过,但我得到了“拒绝访问“。 您能看到什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是令人惊讶的,你再次请求,然后不要紧地得到了访问被拒绝.

    也可以通过公司中的任何其他人请求、只是为了确保系统重新注册该请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请一位同事尝试、他得到了相同的结果。 我们如何进行故障跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能附上相同的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 现在它是有效的,它一定是一个暂时的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道它的决心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我希望可以重新使用这篇文章. 我仍然无法访问雷达 IWR6843AOP 的受限安全文档。 您能指导我如何找到它吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您需要为 IWR 创建新的、因为它由不同的 BU 处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!