This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P MCU 低功耗模式

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660153/am62p-am62p-mcu-low-power-mode

部件号: AM62P

尊敬的团队:

我正在处理 AM62P MCU 域、目前正在尝试实现低功耗模式流程。

我们的要求是、当 MCU 接收到来自 A53 内核的低功耗请求时、MCU R5 内核应进入低功耗状态(挂起至 RAM)、A53 内核也应进入挂起至 RAM 状态。

稍后、当 WKUP 域收到一条 CAN 消息时、MCU 和 A53 内核都应恢复运行。

您能否确认是否支持此工作流程并就建议的实施方法提供指导?

谢谢、
Abhijith Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijith、

    您能解释一下您用于 A53 和 MCU R5F 内核的 SDK 吗? 您是在开发 TI EVM 还是定制硬件?

    Linux SDK 将处理低功耗模式进程:  3.3.5.低功耗模式—Processor SDK AM62Px 文档

    有关唤醒源、请参阅此处:  3.3.6.唤醒源—Processor SDK AM62Px 文档

     在 MCU R5F 内核的默认 IPC 固件中、低功耗模式的处理程序会在从 A53 内核接收到请求时缓慢关闭内核。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu Madwesh 、

    [引述 userid=“566841“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660153/am62p-am62p-mcu-low-power-mode/6401434

    您能解释一下您用于 A53 和 MCU R5F 内核的 SDK 吗? 您是在开发 TI EVM 还是定制硬件?

    [/报价]

    我们使用的是 MCU+SDK 12 和 Android SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijith、

    请参阅 Android  Application_Notes_Android_Low_Power 文档:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-android/esd/AM62PX/11_00_01/docs/android/LPM.html

    请注意、SDK 11.0 是 AM62P Android 的最新版本、因此我建议使用 MCU+ SDK 11.0 版本、因此版本相匹配。 除非最新版本中有您需要的特定功能。  

    您是在开发 TI EVM 还是定制硬件?

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu Madwesh 、

    [引述 userid=“566841“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660153/am62p-am62p-mcu-low-power-mode/6406010

    您是在开发 TI EVM 还是定制硬件?

    [/报价]

    我正在使用 TI EVM、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijith、

    您是否访问过我提供的 SDK 链接? 如果低功耗模式无法正常工作、请提供日志。

    此致、

    Anshu