This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:集成电路和 MSL 规范

Guru**** 2972560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660151/tps25940-integrated-circuit-and-msl-specification

器件型号: TPS25940

您好:

我们收到了 TPS25940ARVCR 、我们的工程师在想知道哪一个 MSL 适用于小卷带(250 个)、哪一个适用于大卷带(3000 个)。  

数据表显示了大卷带 MSL1 和小卷带 MSL2、但他们不确定。

请提供建议。  

此致

Justyna Podsiadło ć  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间

    我们需要纠正 ATS,有一些问题与它,让我与内部团队交谈,并在明天结束之前获取信息

    此致、

    Sailendra