This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:已停产并重新设计了封装

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658147/am5746-package-discontinued-and-redesigned

部件号: AM5746

尊敬的支持团队:

我们已收到客户关于 AM574x..xABZx 变更的以下查询。 AM574x..xQFx....、如下面的文档中所述。
www.ti.com/.../slaz774b.pdf

问题 1: 是否有任何关于建议的焊盘图案的文档? 虽然大小的差异几乎可以忽略不计、但我们要确认这一点。

问题 2: 何时可以提供已更改产品的样片?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    1、原始封装和新封装的焊盘布局不变。  仅更改高度(更高)

    2.将于 2026 年 9 月底发布 PCN。  旧包裹上的订单将额外提供 6 个月(终身购买);之后、需要为新包裹下订单。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的答复。

    关于 A1、理解这一点是否正确、因为无需考虑
    除高度以外的任何微小变化、都不存在建议的焊盘图案
    (即,不需要更改当前值)?

    关于 A2、正确理解将提供新的 AM5746 封装 (AQF)
    从 9 月开始? 请告知我新软件包的样片何时上市。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。
    您能告诉我这个回复的状态吗?
    请至少告知我何时提供样品。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    答 1。  正确、焊盘图案没有变化。

    A2。  可在 10 月下订单、 届时样片将小批量供货。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的答复。
    我将与我的客户分享。

    此致、
    Kanae