This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:不同平台上存在异常 ISP 映像

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633267/tda4ven-q1-abnormal-isp-images-on-different-platforms

器件型号: TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件: AM67A

您好、

1.在 tda4evm 平台上、ISP 显示的图像正常;

2.然而,在 tda4evn 平台上,ISP 显示的图像异常。 摄像头静止时、不会出现任何问题。 只要相机摇动,也就是说,图像正在移动,许多雪花和明亮的线条将出现,如下面的图片和视频所示

gst-launch-1.0 -v \
v4l2src device=/dev/video0! 队列泄漏=2! 视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、格式=rggb12 \
! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3 DCC-ISP-file=/opt/edgeai-gst-apps/dcc_bins/dcc_viss.bin SINK_0::dcc-2a-file=/opt/edgeai-gst-apps/dcc_bins/dcc_2a.bin \
FORMAT-MSB=11 \
! video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080! kmssink sync=false driver-name=tidss

1.jpg

 

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    由于今天的 TI 假日、预计响应会延迟。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    您所连接的图像看起来不太像 ISP 的问题、更像是 CSI2RX 接收到的数据的问题。

    摇动摄像头时是否连接松动? 如果您保存来自 CSI2RX 的原始图像、而不是通过 ISP 路由、您是否仍然看到伪影?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    摄像头接触良好、因为在 tda4evm 板上正常测试了相同的摄像头图像。 只有在用 tda4evn 替换 SOC 后、图像才会出现异常。 以下是通过振动摄像头收集的原始图像。

    e2e.ti.com/.../asamplesensor_5F00_1920x1080_5F00_Date_5F00_08_2D00_04_2D00_2026_5F00_Time_5F00_14_2D00_52_2D00_40.zip

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    这是 RAW12 图像吗? 似乎没有。

    您是否还能发送一个没有晃动的 RAW12 图像?

    我会使用 yavta 来捕获图像。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    我摇晃着相机,我自己转换的图像是正常的:

    1.yavta、 捕获 10 帧原始图像

    e2e.ti.com/.../1920x1080_5F00_raw12bit.zip

    2.通过软件转换为 rgb888 时图像正常,因此源 RAW 是正常的。 但是、它在通过 ISP 后会出现异常。

    e2e.ti.com/.../rgb888_5F00_output.zip

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    您使用的是哪个 SDK 版本? 我将尝试复制您的问题。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    SDK 版本:

    Linux: linux-adas-j722s-evm-11_00_00_08

    RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    我能够重新创建问题。 我会仔细研究它,并在 1 个工作日内回复你。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    对稍后的答复表示歉意。

    我发现只有在启用 ISP 的情况下、GStreamer 上才会出现问题。 而不会随 RTOS SDK 一起出现。 无论是否使用显示 (kmssink 与 filesink)、它也会出现。

    看起来问题可能不是具体与 ISP 有关、而是与 ISP 和 GStreamer 结合使用。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    然后请确认 edgai SDK 是否有任何问题;

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    AM67A EdgeAI SDK 存在问题。 我已为伪影提交了一个错误、并正在努力调试该问题。

    这似乎是缓存或内存分配的问题。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    等待您的好消息。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    我将在有新信息或修复时更新该线程。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    我想问你是否知道原因、两个月过去了。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    很遗憾、我没有更新。 不主动支持 EdgeAI SDK、因此可能无法修复错误。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    您能告诉我吗?

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    如果错误的状态发生变化、我会随时通知您。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您的跟进。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cesar.Xu:

    不用客气。

    此致、
    Jared