This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM620-Q1:八进制模式下 xSPI 引导的闪存兼容性

Guru**** 2980040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1661340/faq-am620-q1-flash-compatibility-of-xspi-boot-in-octal-mode

器件型号: AM620-Q1

Sitara ROM 引导加载程序利用特定的解析逻辑来验证串行闪存器件中的 SFDP 表。

某些闪存器件拥有 SFDP 表、这些表不支持 ROM 引导加载程序所需的特定序列或配置。

因此、这些器件在八进制模式下与 xSPI 引导不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sitara 器件的 ROM 引导加载程序执行以下序列来解析闪存部分中的 SFDP 表:

    有关 ROM 引导加载程序执行的解析逻辑和序列的更多详细信息、请参阅 TRM 的 xSPI 引导部分。

    要从自定义闪存器件成功引导、必须使用上述所需的命令、地址字节和虚拟周期配置 SFDP 表。

    请参阅编号为 i2366 的勘误表:ROM 无法理解 8D-8D-8D 运行情况的特定 JEDEC SFDP 特性。  有关更多技术详细信息和权变措施、请参阅勘误表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些串行 NOR OSPI 闪存器件(例如 ISSI IS25WX512M-JHLE)不支持 ROM 引导加载程序所需的特定配置、特别是 20 个虚拟周期。

    ROM 引导加载程序依靠 SFDP 表来识别八进制模式 xSPI 引导的这 20 个虚拟周期、因此这些闪存部分在八进制模式下与 xSPI 引导不兼容。

    但是、 在 SPI 模式和所有其他引导模式下、它们仍然与 xSPI 引导完全兼容。 严格来说、这是 SFDP 表限制、因此标准闪存操作(擦除,写入和读取)保持完全正常运行。

    请注意、修订版本(例如 IS25WX512MB-JHLE)具有更新的 SFDP 表、这些表支持所需的 20 个虚拟周期。