This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:MSPM0C1104:如何将 SysConfig 封装从 DGS20(20 引脚)更改为 DDF(8 引脚)?

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660158/ccstudio-mspm0c1104-how-to-change-sysconfig-package-from-dgs20-20-pin-to-ddf-8-pin

部件号: CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104、 SysConfig

您好、
 
我将 CCS + SysConfig 与 MSPM0C1104 配合使用。
 
即使创建新的空工程、SysConfig 也始终显示:
 
MSPM0C1104
VSSOP-20 (DGS20)
 
是否可以在 SysConfig 中更改封装并查看 8 引脚 DDF 封装的正确引脚排列?
 
还是 SysConfig 当前仅支持 DGS20 软件包?
 
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Willie、

    MSPM0C1104 的不同封装(包括 DDF)支持在 SysConfig 中切换。  

    您使用的是哪个 CCS 和 SysConfig?  

    我尝试使用当前的 CCS 20.5 和 SysConfig 1.26.0 版本、并且 MSPM0C1104 封装可以在以下接口中切换:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfel、

    我的 CCS 版本为 20.5.0.28、SysConfig 为 1.26.2 版本。

    当我单击“Swtich“按钮时、窗口下会显示、但没有任何选项可供选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Willie、

    您还能分享一下您的 SDK 版本吗? 我认为 CCS 和 SysConfig 版本足够高。 下面是从我这边迁移设置。

    我建议您从 SDK 导入一个空工程并再次进行检查、但不要自行创建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的帮助、我已经切换了套件。

    当我将 IDE 窗口从笔记本电脑屏幕拖到外部显示器时、  
    窗口大小看起来是固定的。  为了向下滚动并访问底部的内容、我必须连接一个更大的显示器。