Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM623, AM620-Q1
器件型号: AM62D-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM625、 AM623、 AM620-Q1
尊敬的 TI 支持团队
我们正在开展一项汽车计划、正在探索采用 AM62D Sitara处理器 (AM62D24AVGHIANFRQ1) 拟议的低功耗模式功能之一的可能性。
我们已经分析了以下文档
和辅助页面、以及对 AM62D Sitara处理器技术参考手册的深入介绍
我们的系统配置如下:
- 在 R5 唤醒内核上、FreeRTOS OS 正在运行与 AVB 相关的所有功能、并且 A2B 外设连接到它(通过 I2C 配置);
- 在 R5 MCU 内核上、Autosar Stack 负责所有与诊断和 SOME/IP 通信相关的特性;
- 在 A53 内核上、Linux 发行版正在运行、以实现需要大量计算的功能。
我们想就“仅 MCU“和“深度睡眠模式“之间的最佳方法提供一些建议(优缺点)、从而反过来了解哪些外设可以完全关断、哪个外设必须保持活动状态、如何处理我们的硬件 WD(由 R5 Autosar 通过 I2C 管理的外部 PMIC)、以及如何处理 eMMC、A2B、eth 等外设。主要由 eMMC 唤醒 (A53) 供电、仅由外部 PMIC 供电。
我们有几个问题:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62DX/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components linux/linux/pm_low_power_mode.html#lpm-modes 明确提及“RT(实时)Power_Management 不支持任何低功耗模式“。 您能详细介绍一下这意味着什么吗?
由于我们有一个由 R5 Autosar 通过 I2C 管理的外部 WD(外部 PMIC)、因此您建议将窗口增加到无限并将系统置于挂起至 RAM(深度睡眠模式)、还是更好地仅使用 MCU 并使 R5 唤醒和 R5 Autosar 保持启动和运行?
对于深度睡眠模式、您是否建议 R5 唤醒和 R5 自动运行进行冷启动? 需要重新配置附加的外设、因为它们的电源最终将被关闭。
最后但同样重要的是:您是否有一份应用手册、其中包含两种用例的详细说明(其他:www.ti.com/.../sprad41.pdf)?
谢谢
BR