This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:禁用软件中的 DSS 和 GPU

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660505/am625-q1-disable-dss-gpu-in-software

器件型号: AM625-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM620-Q1、 AM625

您好团队:

如何在软件中禁用 DSS 和 GPU?

目标是使 AM625 看起来像 AM620-Q1。

此致、

直到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的问题已发送至我们的 Linux 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIL:

    请尝试在 DT 中同时禁用 DSS 和 GPU 节点。

    &dss {
        status = "disabled";
    };
    
    &gpu {
        status = "disabled";
    };

    此致、
    Vinu