This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:需要有关 TMS320DM8168 变体的更多信息

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660793/tms320dm8168-need-more-info-on-variants-of-tms320dm8168

部件号: TMS320DM8168

我们对 TMS320DM8168 器件的各种型号有疑问。

有一个 DM8168C、S 和 M 部分、但没有解释区别。

由于我们之前使用过这些器件、因此我们对它们的含义有相当的了解、但其他器件和系列已停产并合并、因此我们并不知道。

 

一个大问题是关于 DM8168MCYG4、它存在于数据表中(没有对差异做出任何说明)、但在网页的订购部分中不存在。

 

  • 什么是 M 器件?
    我怀疑它启用了 TPPSS 和 TrueView 编解码器。
    您能否证实。

  • 您能给我们提供一些说明 S、C 和 M 器件之间差异的文档吗?
    不是营销目标(S=安全性、M=传输、C=所有其他)、而是真正的差异(启用或禁用内部功能)。

 

  • 是否有可用的 M 器件?