Other Parts Discussed in Thread: DRA821U
器件型号: DRA821U
您好、
我们已基于 DRA821U 开发了新版本的定制电路板。
我们正在尝试使用 eMMC boot0 配置为主引导源并使用 DFU 作为备用引导源来引导电路板。 我们想使用 DFU 到达 U-Boot 阶段、然后刷写 eMMC。
但是、在引导我们的定制板时、让 DFU 正常工作仍然存在问题。 我们已经测试了其他引导模式配置、例如 eMMC 作为主引导、SD 作为备用引导、并且该设置可以正常工作。 通过该配置、我们就能够到达 Linux。
我们还通过 CTRLMMR_WKUP_BOOTCFG CTRLMMR_MAIN_BOOTCFG 从 U-Boot 中读取和寄存器来验证引导模式配置、它们包含预期值。
我们定制电路板的一个相关变化是、我们修改了 MCU_PLL 时钟配置、因为我们的电路板使用了 25MHz 时钟。 这个时钟配置是否与该问题相关? 当 DFU 用作备用引导模式时、它是否会影响它? 我们还针对 25MHz 时钟相应地配置了引导模式引脚。
如果此时钟配置预计不会影响 DFU、您建议检查哪些其他要点来帮助调试问题?
谢谢。