This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:SK-TDA4VM 评估套件

Guru**** 2974580 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660195/tda4vm-q1-sk-tda4vm-eval-kit

器件型号: TDA4VM-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SK-TDA4VM、 TDA4VM

您好、

我们 大约一年前购买了 SK-TDA4VM 评估套件。 遗憾的是、SoC 在使用过程中似乎发生了短路。 我们的硬件团队已确认 SoC 内存在短路、因此需要更换器件。

您能告诉我们、SK-TDA4VM 评估套件中使用的 SoC 的确切器件型号、以便我们采购并更换故障器件吗?

此外、如果可能、我们希望 TI 提供 SoC 样片来帮助我们恢复评估套件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    物料清单 (XJ721EGBALF) 中列出了确切的器件型号。  该器件应与网络上提供的 TDA4VM 器件等效。  您可以考虑仅购买另一个 SK-TDA4VM(总的来说,成本可能比返工 BGA 更低)