器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH
TDA4VH 通过 CSI0 和 CSI1 接口从 FPGA 接收视频数据;当 FPGA 启用四个通道进行传输时、TDA4VH 无法接收数据、而当 FPGA 仅启用通道 1 至 3 时、TDA4VH 成功接收数据。 我们还尝试将传输速率降低至 500Mbps、但这同样不成功。 我们想知道是否可以在 TDA4VH 上配置校正。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Linda Wang:
您能否展示设置 CSI 所用的代码? 这是在 Linux 还是 RTOS 中?
FPGA 应发送到 TDA4VH 的校正数据包。 这不是接收器发送的东西。
视频数据的数据速率和数据类型是多少? 您是否可以单独测试 CSI0 和 CSI1(一次只测试一个)?
此致、
Jared
CSI2 成功接收到来自 2.4Gbps 鱼眼摄像头的数据、而 CSI0 和 CSI1 无法接收 FPGA 发送的 800 万像素摄像头数据。
重启后问题仍然存在。
尊敬的 Linda Wang:
TDA4VH 是否需要任何额外配置、或者发送器是否必须满足特定设置才能启用数据接收?
TDA4VH 驱动程序需要设置数据通道数、链路频率、图像大小、元数据大小和数据类型。
是否有方法来解决此问题(例如读取特定的注册表)以找出问题?
您可以查看 CSIRX_streamX_STATUS 寄存器和错误 IRQ 寄存器。 这些可在 寄存器电子表格的 CSI_RX_IF 部分的 TRM 中找到。
来自 FPGA 的 800 万像素摄像头信号包括去抖动
这是否意味着偏斜?
此致、
Jared