This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:提供适用于 BeagleBone AI-64 的 RT SDK 映像

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660199/tda4vm-availability-of-rt-sdk-image-for-beaglebone-ai-64

器件型号: TDA4VM

尊敬的团队:

对于 BeaglePlay 板、我能够使用图像 tisdk-default-image-rt-beagleplay-ti-12.00.00.07.04.rootfs、还可以根据需要定制该图像。

同样、BeagleBone AI-64 板是否有任何默认的实时 SDK 映像可用? 如果是、您能否分享详细信息?

 

此致、
Aparna C. Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    同样、是否有任何默认的实时 SDK 映像可用于 BeagleBone AI-64 板? 如果是、您能否分享详细信息?

    我们不支持该器件。

    此致

    Gokul Praveen