This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:PDK SCICLIENT 测试错误

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658316/j784s4xevm-pdk-sciclient-test-error

器件型号: J784S4XEVM
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

使用 CCS 12.4.0 运行“launch.js“以测试 SCICLIENT 功能时、会发生以下错误。

org.Mozilla.javascript.WrapppedException: Web.com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:内存验证在地址 0x61000000 处失败 (/home/kim/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06/pdk_j784s4_11_02_00_15/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j784s4/launch.js #112)(/home/kim/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06/pdk_j784s4_11_02_00_15/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j784s4/launch.js #112)

Launch . js#112 是以下代码。

dsDMSC_0.memory.fill (0x61000000、0、0x8000、0);

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAEHO:

    在启动目标配置文件之前、我们需要为 Cortex_M4F_0 提供正确的 GEL 文件:

    步骤 在下面的 7.3.1 部分中进行了说明。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j784s4.html

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于在上述站点上运行它、控制台中将生成以下日志。

    脚本控制台:

    从 R5 运行电路板配置初始化!
    正在运行 DDR 内存检查...
    正在清除 CLEC 安全索赔...
    ##################################################################################
    在 MCU1_0 上加载 Sciserver 应用程序。 这将为 RM/PM 消息提供服务
    如果不希望加载此项、则更新启动脚本以使 loadSciserverFlag = 0
    如果要加载并运行其他内核、请在加载 Sciserver 后运行 MCU1_0 内核。
    ##################################################################################
    很高兴调试!!

    上面的红色日志与站点上显示的日志不同。

    控制台中:
    会显示并删除多个日志、并且仅显示以下日志。

    控制台:
    C71X_0:自动运行:目标不会运行、因为未定义符号“main“

    我想知道日志是否如上所示成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您看到“调试快乐!!“ 组成 CCS 控制台、然后成功启动并连接内核。

    此致、

    Anil