This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:CAN H264 解码可在 AM62L 中完成

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657376/am62l-can-h264-decoding-be-done-in-am62l

器件型号: AM62L
主题: AM62P 中讨论的其他器件

您好、

我们正在开始新的产品开发。

我们的要求是驱动 7 英寸 1024x600 分辨率显示器。

我们将拥有 MP4 文件、因此我们需要对其进行解码、然后显示它们。

AM62L 是否可以对 mp4 文件进行解码。 我可以看到它没有专用解码器、但可以通过软件处理吗?  

所需的帧/秒为 30。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachit:

    是的、您应该能够使用软件解码器进行解码 (FFMEG- libav 基于 Gstreamer 的插件 avdec_h264)。 该文件应是 SDK 产品和 GStreamer 1.26 软件包的一部分。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    您能否告知 AM62L 是否已针对 1024×600 @ 30fps 的 H.264 软件解码进行了基准测试?

    我们的应用程序将同时运行:

    *显示票价和距离信息的 Linux GUI
    * GNSS 处理
    * LTE 连接
    * H.264 视频播放

    您是否有类似工作负载的 CPU 利用率数据或参考基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachit:

    您可以 在以下应用手册中找到已在 AM62Lx 上发布的基准测试。

    https://www.ti.com/lit/an/sprado9/sprado9.pdf

    查看是否回答了您的查询、否则我可以将查询路由到 connectivity(连接)以回答 LTE 连接和 GNSS 相关基准测试。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    上述基准测试实际上是针对处理器的、很难与视频解码相关联。

    视频解码对我们的产品来说是一个非常重要的特性。

    我想再次确认我们是否可以解码为 1024x600 分辨率@ 30 FPS ?  

    是否有任何特定的最大比特率高于该比特率将显示可见的滞后? 我认为最大比特率将决定 fps、对吧?

    我们是否会有任何其他的瓶颈,我们应该寻找?

    LTE 和 GNSS 将连接在 UART 上、因此我认为它不会占用处理器很多资源。 重要的部分是视频解码。

    你可以建议评估板的 AM62L 上,我可以插入我的显示器,并测试它.

    或者,如果你有一个板在你的端,也许你也可以测试它. 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachit:

    由于我们在 AM62x/AM62L 上使用开源 GStreamer 插件、因此我们与第三方合作进行优化。  

    以下是我们迄今为止在软件解码方面所做的基准测试。  

    根据您尝试进行基准测试的分辨率、我认为您应该能够实现它、因为它不是您从我们的基准测试结果中看到的全高清分辨率。

    希望这有所帮助

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    是的、从这个角度来看、我们的分辨率似乎可以解码。 您能否分享上述信息所在的文档?

    图中还显示了硬件解码(最后一行)、我们想知道 AM62L 可以实现这一点、因为它内置了任何硬件解码器。

    我们计划购买 AM62L 的评估板。 我们需要评估板的原理图、但它们采用 Altium 和 OrCAD 格式。 我们使用 kicad。 你能分享相同的 pdf 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachit:

    没有包含此信息的文档。 它是在 AM62 和 AM62P(硬件解码)上完成的、我们能够在内部进行验证。 能够向您提供这些信息。

    关于原理图、请让我将您的问题路由给我们的专家。 期待尽快作出响应。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachit:

    请参阅以下常见问题解答  

     【常见问题解答】AM62L (AM62L32、AM62L31) 定制电路板硬件设计–入门配套资料 

    https://www.ti.com/tool/TMDS62LEVM

    设计文件

     【常见问题解答】AM62L (AM62L32、AM62L31) 定制电路板硬件设计 — 关于重复使用 EVM TMDS62LEVM 原理图的设计说明和审阅说明 

    标准 PDF  

    7558.PROC181E1-1_SCH_SCH With_Design_Updates..Notes_V1.0.pdf

    用于查看组件信息的智能 PDF  

    PROC181E1-1_SCH_SCH With_Design_Updates..Notes_V1.0_Smart.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachit:

    下载设计文件后、这些文件将按以下结构排列。

    其中一个文件夹是 PDF 原理图。

    产品概述 TMDS62LEVM 设计包内容概述 PDF|HTML

    2025 年 9 月 3 日

    此致、

    Sreenivasa.