This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:syscfg 为 DRA821 生成的值无效

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1662408/dra821u-invalid-values-generated-by-syscfg-for-dra821

器件型号: DRA821U

大家好、我一直在使用 Web sysfscg 来配置电路板、查看生成的 devicetree.dtsi 它指向 SDK 中不提供的符号 (11.0.0.4)。 例如  

	gpio_pins_default: gpio-default-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			J7200_IOPAD(0x03c, PIN_INPUT, 7) /* (W16) MCAN3_RX.GPIO0_16 */
			J7200_IOPAD(0x048, PIN_INPUT, 7) /* (V21) MCAN5_TX.GPIO0_19 */
			J7200_IOPAD(0x070, PIN_INPUT, 7) /* (U17) MCAN10_TX.GPIO0_29 */
			J7200_IOPAD(0x074, PIN_INPUT, 7) /* (U20) MCAN10_RX.GPIO0_30 */
			J7200_IOPAD(0x0a4, PIN_INPUT, 7) /* (W14) UART8_RXD.GPIO0_42 */
			J7200_IOPAD(0x0a8, PIN_INPUT, 7) /* (W19) UART8_TXD.GPIO0_43 */
			J7200_IOPAD(0x0b0, PIN_INPUT, 7) /* (T16) UART0_RXD.GPIO0_47 */
		>;
	};

SDK uboot/Linux 源代码中不提供 J7200_IOPAD。 我看到、即使在 J7200 SoC 上也可以使用 J721E_*符号、但 syscfg 生成无效条目这一事实至少会令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请使用 J721E_*符号。 它们是等效的、该工具将进行调整以在将来输出 J721E_*。

    此致、
    标记