Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDS64EVM
器件型号: TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件: SysConfig、
您好!TI 论坛、
我们目前正在使用基于 AM64x (Sitara) SoC 的定制板通过 R5F 和工业通信 SDK 11_00_15 来实现 EtherCAT 目的
我们正在尝试使用经调整的 SysConfig 和新连接启动示例代码、但遇到内部代码问题。
在一些生成的代码调试之后、我们得出以下结论:
代码启动时:
然后主调用 System_init 跟随到 SysConfig 生成的代码中、最终在 Powerclock_init 中失败
在 PowerClockInit 中、当它尝试禁用 TISCI_DEV_PRU_ICSSG1 中的任何时钟以设置其在–1 时失败的所需频率时。
代码栈:
主要
(SysConfig 生成的文件)
TI_drivers_config
TI_POWER_CLOCK_CONFIG
(SDK)
clock.c - soc 频率 WithParent
到目前为止、我们一直在调试和仔细检查 syscfg 和示例代码。
我们正在联系、因为这似乎是内部问题。
共享 syscfg 文件和主 dts。 该 DTS 基于 am642-EVM。 请考虑较低的 dtss 与 TI 提供的相同。
custom_am642_dts.txt custom_syscfg.txt
感谢任何输入。
提前感谢您的帮助。
此致、
João Rodrigues