Other Parts Discussed in Thread: AM67
器件型号: J722SXH01EVM
主题: AM67 中讨论的其他器件
我在 Ubuntu 笔记本电脑上安装了 CCS 版本 21.0.0、并尝试在 J722S EVM 上连接和调试代码。
我尝试按照 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_21.0.0/ccs_getting-started.html 上的说明 、开始在 EVM 上(特别是在其中一个 DSP 上)运行一个简单的程序。 我按照第 4.4.1 节的说明为 C7x 内核创建一个新的空工程、然后尝试按照第 4.5 节中的步骤在目标上运行程序。 加载程序时、我收到以下错误:
C75X_0:文件加载程序:验证失败:地址 0x0000000000002018 处的值不匹配(预期:0x40、实际:0x00)请验证目标存储器和存储器映射。
C75X_0:GEL:文件:/home/aparna/workspace_ccstheia/MyTry/Debug/MyTry.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
上述错误与设置为 SD 卡引导的 DIP 开关有关。 我们是否需要一些 GEL 文件在加载前进行正确的初始化? 我无法在 CCS 文件夹中找到此 EVM 的任何 GEL 文件。
将引导开关设置为无引导模式后、我在尝试加载和调试程序时收到此错误。
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 21.0.0.3955)
请建议正确的步骤序列以便能够在 DSP 上运行和加载独立程序。
此致、
Aparna