This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:辐射发射超限

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1662546/dra821u-q1-radiated-emission-over-limit

器件型号: DRA821U-Q1

我们使用 主时钟 19.2MHz DRA821U-Q1、

PMIC A:TPS6594141BRWERQ1、4.4MHz

PMIC B:LP876441B1RQKRQ1、4.4MHz

前置直流 — 直流转换器:LP876441B1RQKRQ1、2MHz;  

LPDDR4 @1.333GHz。

除了 SoC、PMIC 前端直流/直流转换器和 LPDDR4 之外、所有其他时钟电路都被禁用、但我们仍然看到 1.6GHz 杂散超过限制。

问:SoC 是否有任何内部振荡器来获得导致 1.6GHz 杂散超限的谐波?

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    是否有环境测量和 SoC 测量?  

    DDR 通常配置为 3200MT/s、因此会在频谱中生成 1.6GHz 的基波。 1.6GHz 的读数是多少? 它们是否可以在 SoC 的任何一个方向上看到?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    我们使用 TI 配置工具将 LPDDR4 配置为 1.333GHz。 您说、即使我们配置了 1.333GHz (2666MT/s)、它也将是 1.6GHz?

    谢谢

    Masx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将工具输出正确地拉入软件...将为 1333。  

    您可以使用 k3conf Linux 实用程序检查配置是否健全。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    此外、您是否在 EMC 测试室内进行测量、这会阻止外部环境中的所有内容?