This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:错误 GTI API 连接失败代码–1017、代码–180、代理无效或不受支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1662089/tms320f2812-error-gti-api-connect-failed-code--1017-code--180-invalid-or-unsupported-agent

器件型号: TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

Blackhawk Flashburn 应用程序

错误 GTI API 连接失败代码–1017、代码–180、代理无效或不受支持

请提供调试和解决在 TMS320F2812PGFA 上刷写软件时报告的错误的说明。 这是一个成熟的设计,在生产多年。 问题是生产失效问题、并且很可能与 DSP 内部、处理问题或刷写/JTAG 连接器隔离。 我没有 X 射线机来确保 DSP IC BGA 完好无损。 例如、我希望列出要监控的信号以及哪些信号是好的还是坏的。 我欢迎全面列出步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您正在使用哪个调试器? 此外、您是否正在使用 Uniflash 刷写器件?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AJ、感谢您的答复。 以下是调试器的详细信息。 希望它有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 希望能尽快听到有关后续步骤的消息。

    BhFlashBurn.exe

    Blackhawk Flashburn 应用程序

    USB200 JTAG 仿真器 — BH-USB-200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它与我现在了解的 Uniflash 不同、而后者是 TI 刷写软件。 我改用 Blackhawk FlashBurn 编程器 v4.1、我现在知道它是 Blackhawk DSP 的第三方刷写实用程序。 希望这会有所帮助、并能听闻后续步骤的影响。 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它与我现在了解的 Uniflash 不同、而后者是 TI 刷写软件。 我改用 Blackhawk FlashBurn 编程器 v4.1、我现在知道它是 Blackhawk DSP 的第三方刷写实用程序。 希望这会有所帮助、并能听闻后续步骤的影响。 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selamu:

    请允许我花一些时间与团队讨论这个问题、我不知道是否有任何掌握 FlashBurn 知识的人、因为它是第三方软件。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selamu:

    与团队讨论后、我们 建议您与 Blackhawk 讨论此问题。 由于这是第三方软件、我们不了解您使用该特定程序员时看到的错误代码。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ — 这是一个故障/缺陷问题。 使用 TMS 的一小部分产品表现出这种行为、否则产品和 Blackhawk 工具和闪存软件将正常工作。 从 TMS 的角度来看、我应该基于错误监测哪些信号来确定电平和时序? 抱歉没有提前提及、如果您认为由于第三方软件的错误、我需要联系他们、我询问您是否在 Blackhawk 有任何联系人、我可以联系他们? 如果不是、我只需关闭此支持请求单、感谢您花时间与团队进行讨论以提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selamu:

    遗憾的是、由于错误代码来自第三方、我们不知道要专门监控哪些信号、因为闪存烧录可能使用与 Uniflash 不同的流程。 因此、我们建议联系 Blackhawk、因为他们应该能够描述调试步骤。  

    此外、我在 Blackhawk 没有任何联系人、但他们可能有一个类似于 E2E 的论坛可以使用。  

    此致、
    Aj Favela.